Other Parts Discussed in Thread: LM5157, LM5156, LM5158, LM5155
主题中讨论的其他器件:LM5158、LM5157、 LM5155、LM5156
您好!
我现有的 ADI LT3758 SEPIC 设计存在一些问题。 因此、我计划设计一个使用 TI 器件的电路、以便通过12V/24V (9V-40V)电池或以太网输入(40V-56V)生成51V 输出。 总体输入范围为9V-56V、输出电流要求为0.5A-1A。 该输出将连接到 PSE IC、它通过 POE 为下一个下游器件供电。
我已将上述参数输入到 Excel 计算器中、表明 LM5158/LM5157不是正确的器件。 您能否建议使用替代设计解决方案将9V-56V 转换为51V/1A?

e2e.ti.com/.../LM5157_2D00_58_5F00_Excel_5F00_Quickstart_5F00_Calculator_5F00_for_5F00_SEPIC.xlsx