This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:正在寻找 USB PD 电源中的动态功率限制选项

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS65988DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314936/tps65988-looking-for-options-of-dynamic-power-limiting-in-a-usb-pd-supply

器件型号:TPS65988

我正在研究一个新电源产品项目、该项目可以为飞机上的多个 PD 充电器提供 USB USB 充电功能。 问题是,飞机动力系统的功率预算有限。 不是每个座位都能同时拉动大于60瓦的功率。

我们的想法是在整个飞机上使用多个 USB PD 控制器模块、每个模块为部分座椅充电器供电。 这些模块将通过蓝牙网状网络相互通信、以监控整体功率需求并动态限制某些 USB PD 控制器的功率。

是否可以告诉 USB PD 控制器(例如 TPS65988)不允许提供高于特定阈值的电源? USB PD 通常可以达到100W、但我们能否通过 I2C 向此芯片发送一个信号、以告知它不允许提供大于、例如15W 的功率? 请告知。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Perry:

    如果您正在进行纯电源应用(无 USB 数据/视频)、我建议您查看 TPS25751。 这是一个比 TPS65988DK 系列更便宜的选择、后者也旨在支持数据。

    您应该浏览 TRM (技术参考手册)、并特别查看 Transmit Source Capabilities 寄存器(0x32)和'SSrC' 4CC 命令。 我们在寄存器中存储了从 USB-C 提供的广播 PDO (电源数据对象)、您也可以通过 I2C 更新寄存器以反映您的当前功率容量。 如果已就正在更改功率级别的端口协商了 PD 合约、则需要发送'SSrC'命令来重新协商合约。 这些寄存器和命令通过 I2C 使用、并在 TRM 中进行了介绍。

    这些器件具有4种 I2C 地址配置。

    [quote userid="560349" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314936/tps65988-looking-for-options-of-dynamic-power-limiting-in-a-usb-pd-supply 是否可以告诉 USB PD 控制器(如 TPS65988)不允许提供高于特定阈值的电源? USB PD 通常可以达到100W、但我们能否通过 I2C 向此芯片发送一个信号、以告知它不允许提供大于、例如15W 的功率? 请告知。 谢谢。

    是的、发送供电方能力寄存器存储我们在连接到 USB-C PD 受电设备时将广播的供电方 PDO。 您可以将 PDO 视为功率合约、它指定了在该电压下可用的电压和最大电流。 这些 PDO 可以更新以反映可用功率。

    谢谢。此致、
    克里斯·林