我正在研究一个新电源产品项目、该项目可以为飞机上的多个 PD 充电器提供 USB USB 充电功能。 问题是,飞机动力系统的功率预算有限。 不是每个座位都能同时拉动大于60瓦的功率。
我们的想法是在整个飞机上使用多个 USB PD 控制器模块、每个模块为部分座椅充电器供电。 这些模块将通过蓝牙网状网络相互通信、以监控整体功率需求并动态限制某些 USB PD 控制器的功率。
是否可以告诉 USB PD 控制器(例如 TPS65988)不允许提供高于特定阈值的电源? USB PD 通常可以达到100W、但我们能否通过 I2C 向此芯片发送一个信号、以告知它不允许提供大于、例如15W 的功率? 请告知。 谢谢你。