This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2594:焊接温度灵敏度

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2594
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315388/lm2594-solder-temperature-sensitivity

器件型号:LM2594

大家好、

我的客户正在查看 LM2594M-5.0、他们试图评估器件是否对焊接温度敏感。 他们有几个问题、我想看看团队中的某个人能否解决:  

根据 TI 数据表、D8 (SnPb 涂层)封装选项提供了蒸汽相和 IR 回流过程的绝对最高温度、此封装的 MSL 值为1。

根据 TI 的 AN-2029操作和工艺建议(请参阅第二个屏幕截图)、D8 (SnPb)封装在235C 以下是否存在任何问题?

如果 D8 (SnPb)封装暴露在235C 温度下不存在问题、我可以肯定地说它不是"焊接温度敏感"。

此致、

日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    让我和我们的产品工程师交流、我会尽快与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    以下是来自我们产品专家的回复:

    LM2594是 SOIC (封装符号 D)。

    已在数据表中将镀锡版本标记为"购买期限"。

    客户应从下一个订单切换到 RoHS 版本。

    假设客户已购买 Sn 版本。

    我们通常解决封装主体的最高温度。

    Sn 版本被归类为 MSL1、峰值温度为235C。

    这是我们用于运行 MSL 资格认证的温度。

    加电时、引线温度通常会高于人体。

    对于该封装、235C 上不存在问题。

    谢谢