This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138、TI-Fusion-Digital-Power-Studio、USB 转 GPIO2 (2022)

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, USB-TO-GPIO2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314018/ucd3138-ucd3138-ti-fusion-digital-power-studio-usb-to-gpio2-2022

器件型号:UCD3138
主题中讨论的其他器件: USB 转 GPIO2

我们使用了 USB-TO-GPIO (2006) 适配器来监控 UCD3138的数字电源、

但现在 我们购买了一个新的适配器、  USB-TO-GPIO (2022)  ,我们使用软件 TI-Fusion-Digital-Power-Studio-3.0.42

PC 无法找到适配器  USB-TO-GPIO (2022)  ,

我们下载了最新版本的  

Fusion Digital Power Studio 3.0.77 (zip)  — 12814 K

可以找到适配器、但  Fusion Digital Power Studio  遇到 错误:

那么、为什么新适配器  USB 转 GPIO2 (2022)  无法用于 UCD3138数字电源?

我们使用旧版本的适配器  USB-TO-GPIO (2006) ,无论我们使用什么  TI-Fusion-Digital-Power-Studio-3.0.42

 TI-Fusion-Digital-Power-Studio-3.0.77 (TI 网站上的最新版本)、没有错误。

此外、 如何下载的历史版本  TI-Fusion-Digital-Power-Studio ( 可能支持 USB-TO-GPIO2 (2022)适配器)  TI 网站上的 TI 解决方案有没有?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、周友:

    我在下面提供了您的问题的摘要、请确保其正确无误。

    您正在使用两个 UCD3138 GPIO 适配器和两个 Fusion Digital Power Studio 版本进行测试:

    • USB-TO-GPIO (2006)
    • USB 转 GPIO2 (2022)
      • "未找到 USB 适配器!" 高精度实验室 - 3.0.42  
      • 使用  TI-Fusion-Digital-Power-Studio-的应用致命错误 3.0.77  

    您是否有多个 USB 转 GPIO2适配器、它们是否都有相同的问题? 另外、当您插入 USB 转 GPIO2适配器时、绿色指示灯是否亮起? 适配器可能有故障。 对于 v3.0.77、Fusion Digital Power Studio 可能已尝试向您的适配器发送更新、并且由于适配器损坏而崩溃。

    目前、只有 TI-Fusion-Digital-Power-Studio- 3.0.77 TI.com 上提供。 我们没有公开提供旧版本。

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jonathan Wong:

    我们 已经购买了2个 USB-TO-GPIO2 (2022),它们有相同的问题、

    绿灯亮起时、我使用 UCD3xxx 器件 GUI 可以查找器件信息。

    但只有 TI-Fusion-Digital-Power-Studio 遇到错误、我无法打开监视器 GUI。

    此致、

    周宇

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhou Yu、

    新摘要如下:

    • USB 转 GPIO2 (2022)
      • "未找到 USB 适配器!"  高精度实验室 - 3.0.42  
      •  使用  TI-Fusion-Digital-Power-Studio-的应用致命错误 3.0.77  
      • 与 UCD3xxx 器件 GUI 搭配使用  

    这是一个奇怪的问题。 UCD3xxx 器件 GUI 也是 v3.0.77还是 v3.0.42? 此外、您是否尝试过将 Fusion Studio 与离线版本一起使用? 如上所述、在线版本可能会尝试更新您的适配器、然后崩溃。

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jonathan Wong:

    我可以确认版本 v3.0.42 已卸载、然后使用 v3.0.77。

     UCD3xxx 器件 GUI 是 v3.0.77。

    我没有使用 Fusion Studio 的离线版本,在我看来,离线无法监测数字电源模块,对吗?

    上述问题的区别在于:

    USB 转 GPIO2 (2022)在 v3.0.77中遇到如上图所示的错误;

    带有 v3.0.77的 USB-TO-GPIO (2006) 工作正常;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhouyu:

    • USB-TO-GPIO (2006)
    • USB-TO-GPIO (2022)
      • "未找到 USB 适配器!"  高精度实验室 - 3.0.42  
      •  使用  TI-Fusion-Digital-Power-Studio-的应用致命错误 3.0.77  
      • 与 UCD3xxx 器件 GUI 搭配使用 v3.0.77  

    虽然离线版不会监控数字电源模块、但我想知道您能否将其打开。 如果脱机版本不能正常工作,则问题在于软件,而不是适配器。

    以下是指向较旧 Fusion GUI 的链接: http://software-dl.ti.com/digital_power/fusion/TI-Fusion-Digital-Power-Studio-3.0.42.exe。 不过、我们建议使用最新版本的 GUI。  

    此致、

    乔纳森·王