主题中讨论的其他器件: USB 转 GPIO2
我们使用了 USB-TO-GPIO (2006) 适配器来监控 UCD3138的数字电源、
但现在 我们购买了一个新的适配器、 USB-TO-GPIO (2022) ,我们使用软件 TI-Fusion-Digital-Power-Studio-3.0.42 ,
PC 无法找到适配器 USB-TO-GPIO (2022) ,

Fusion Digital Power Studio 3.0.77 (zip) — 12814 K
可以找到适配器、但 Fusion Digital Power Studio 遇到 错误:


那么、为什么新适配器 USB 转 GPIO2 (2022) 无法用于 UCD3138数字电源?
我们使用旧版本的适配器 USB-TO-GPIO (2006) ,无论我们使用什么 TI-Fusion-Digital-Power-Studio-3.0.42
或 TI-Fusion-Digital-Power-Studio-3.0.77 (TI 网站上的最新版本)、没有错误。
此外、 如何下载的历史版本 TI-Fusion-Digital-Power-Studio ( 可能支持 USB-TO-GPIO2 (2022)适配器) TI 网站上的 TI 解决方案有没有?
谢谢!