Other Parts Discussed in Thread: TPS61088-Q1, TPS61033-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61088-Q1 主题中讨论的其他器件: TPS61033-Q1
对于 TPS61088-Q1、MPN 设计要求为 Vin=3.3V、Vout=5V、Iout=3A。 根据 WEBENCH设计报告、占空比为 39.526 %。 上述器件是否有任何占空比建议?