This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088-Q1:TPS61088-Q1

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61088-Q1, TPS61033-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314785/tps61088-q1-tps61088-q1

器件型号:TPS61088-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS61033-Q1

对于  TPS61088-Q1、MPN 设计要求为 Vin=3.3V、Vout=5V、Iout=3A。 根据  WEBENCHRegistered设计报告、占空比为 39.526 %。 上述器件是否有任何占空比建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pranjali:

    没有针对该器件的建议、但存在一些限制。

    占空比电路应确保不达到最短导通时间。

    例如、频率为1M、周期为1uH、 最小导通时间为160ns、占空比应在16%和84%以内。

    对于您的应用、我假设 TPS61033-Q1等 LV 器件更适合吗?

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pranjali:

    您是否删除了回复?

    在您的案例中、频率为400k、周期为2.5us、TON min 是固定的。

    因此、最大占空比和最小占空比应为6.4%和93.6%。

    是否考虑过使用 TPS61033-Q1?

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道了,所以我把她的答案都删除了。 感谢您的支持