This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS57114C-Q1:交叉频率选择指南

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS57114C-Q1, TPS57114EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305894/tps57114c-q1-guideline-for-choosing-the-crossover-frequency

器件型号:TPS57114C-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS57114EVM

您好!

我对数据表中的 TPS57114C-Q1设计指南有疑问。

第20页说明"使用 eq 16或 Eq17的较低值作为最大穿越频率"。 您能告诉我为什么建议交叉频率上限吗?

如果我们使用本指南、则 C (OUT)为高电平(例如100uF)且开关频率为低电平(例如2 MHz)时、1 Ω 负载的交叉频率上限仅为40kHz。

我们通常选择高得多的 fc (例如 Fsw 的1/20 ~ 1/10)以实现更严格的瞬态负载响应。

我看到 TPS57114EVM 设计也不遵循此指南。 fc 为90kHz、高于根据 Eq16和 Eq17计算出的值。

感谢您的帮助、

此致、

汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我将与系统工程师一起查看数据表。 正如您提到的、通常降压转换器交叉频率可以设计为开关频率的1/10。  

    我们提供了可能对您有所帮助的此器件补偿选择的详细应用手册。

     https://www.ti.com/lit/an/slva352a/slva352a.pdf?ts = 1703165005618&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS54418

    谢谢。

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanvee、

    您是否有系统工程师提供的更新? (为什么交叉频率的上限如此低?)

    感谢你的帮助。

    此致、

    汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    这是一种很旧的设备、信息访问受限、可以了解为什么带宽设置得较低。

    对应用程序设计是否有任何疑问?  如果您在寻找 适合未来应用的器件、那么我建议您选择 TPS6281x-Q1等新器件。

    此致、

    Tanvee