Other Parts Discussed in Thread: TPS57114C-Q1, TPS57114EVM
主题中讨论的其他器件: TPS57114EVM
您好!
我对数据表中的 TPS57114C-Q1设计指南有疑问。
第20页说明"使用 eq 16或 Eq17的较低值作为最大穿越频率"。 您能告诉我为什么建议交叉频率上限吗?
如果我们使用本指南、则 C (OUT)为高电平(例如100uF)且开关频率为低电平(例如2 MHz)时、1 Ω 负载的交叉频率上限仅为40kHz。
我们通常选择高得多的 fc (例如 Fsw 的1/20 ~ 1/10)以实现更严格的瞬态负载响应。
我看到 TPS57114EVM 设计也不遵循此指南。 fc 为90kHz、高于根据 Eq16和 Eq17计算出的值。

感谢您的帮助、
此致、
汤姆