This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094EVM-066:评估板上的电容器无法充电?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313637/tps61094evm-066-capacitor-on-eval-board-does-not-charge

器件型号:TPS61094EVM-066
主题中讨论的其他器件:TPS61094

你好

刚刚获得 tps61094evk 板并尝试使用它。 它看起来不像我预期的那样工作:我从来没有看到板载充电上的电容器、我只看到输出上的输入电压?

已进行以下设置:

-输出电压选择: 3.3V

-充电电压选择: 2.6V

-充电电流选择: 100mA

- EN 和 MODE 均为高电平

- JP1和 JP2都短引脚2和3

VIN 连接到电源

VOUT 连接到我的板、需要3.3V 电压

非常感谢任何帮助!

谢谢

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    我发现您发布了两个有关 TPS61094的主题、我回复您的是另一个主题。 我认为我们可以在该线程中进行通信、以避免可能产生的混淆。

    我将关闭该主题。 如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nathan

    除了没有升压(请参阅另一线程)之外、我也没有看到电容器充电? 电容器上的电压保持接近0v -这应该会填充高达2.6V (充电电压选择)对吧?

    谢谢

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    我是否可以知道这种情况下的 VIN? 仅当 VIN 高于设置的输出电压加100mV (即3.4V)时、才会开始充电。

    此致、

    内森