请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61094EVM-066 主题中讨论的其他器件:TPS61094
你好
刚刚获得 tps61094evk 板并尝试使用它。 它看起来不像我预期的那样工作:我从来没有看到板载充电上的电容器、我只看到输出上的输入电压?
已进行以下设置:
-输出电压选择: 3.3V
-充电电压选择: 2.6V
-充电电流选择: 100mA
- EN 和 MODE 均为高电平
- JP1和 JP2都短引脚2和3
VIN 连接到电源
VOUT 连接到我的板、需要3.3V 电压
非常感谢任何帮助!
谢谢
弗兰克