This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38693:超低输出电压容差 LDO

Guru**** 1134370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B7701-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312001/lp38693-ultra-low-output-voltage-tolerance-ldo

器件型号:LP38693
主题中讨论的其他器件:TPS7B7701-Q1

尊敬的 TI 支持部门:

我正在寻找一种输出电压为5V 且负载电流为100mA 的稳压器。 在所有条件下、例如在整个温度范围(-40至105°C)、负载调节、线路调节和稳压器噪声内、所需的输出电压容差为2%。 您能提供符合我要求的建议吗? 我没有任何输入电压限制。

谢谢。

Manoj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    请查看以下各种具有不同最大 Vin 值的 LDO、这些 LDO 可以满足您的要求:

      TPS7A2050PDBVR TLV75801PDBVR TLV76150DCYR TPS70950DBVR TPS7A2450DBVR
    输出电流(最大值)(A) 0.3 0.5 1 0.15 0.2
    输入电压(最大值)(V) 6 6 16 30 18
    输入电压(最小值)(V) 1.6 1.5 2.5 2.7 2.4
    输出电压(最大值)(V) 5.5 5.5 13 6 17.75
    输出电压(最小值)(V) 0.8 0.55 0.8 1.2 1.24
    固定输出选项(V) 5 可调 1.2、1.8、2.5、3.3、5 5 5
    PSRR @ 100
    KHz (dB)
    60 45 53 26 22
    噪声(uVrms) 7 53 60 190 300
    精度(%) 1.5 1 2 2 2
    压降电压
    (VDO)(典型值)(mV)
    110 95 1000 300 160
    IQ (典型值)
    (mA)
    0.0065 0.025 0.06 0.001 0.002
    输出电容器类型       陶瓷 陶瓷 陶瓷 陶瓷 陶瓷
    热阻
    θJA (°C/W)
    187 177 165 212 168
    工作温度
    范围(C)
    -40至125 -40至125 -40至125 -40至125 -40至125
    封装尺寸:mm2 5 mm2:1.6 x 2.9 (SOT-23|5) 5 mm2:1.6 x 2.9 (SOT-23|5) 46 mm2:7 x 6.5 (SOT-223|4) 5 mm2:1.6 x 2.9 (SOT-23|5) 5 mm2:1.6 x 2.9 (SOT-23|5)

    此致、

    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andres:

    感谢您的回复! 您能推荐某个器件、其最大输入电压为10V、输出电流为500mA、在整个温度范围内的精度为2%。

    此致、

    Manoj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andres:

    对于多个请求、我们深表歉意。 我正在寻找一个具有以下规格的 LDO。

    最大输入电压>= 10V

    输出电压= 5V

    Iout >= 100mA 或>= 500mA (500mA 为首选)

    整个温度范围(-40至125C)内的输出电压精度<= 2%

    应具有内部电流限制、过流(OC)锁存和使能(EN)信号。

    此致、

    Manoj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    TPS7A2650DRVR 应该是满足这些要求的最佳选择、唯一不符合的是过流锁存器。 TPS7A2650DRVR 在 发生过流事件时不具有"锁存"功能、 但它针对以下事件具有电流限制功能:

    请参阅以下 TPS7A2650DRVR 规格快速概述:

      TPS7A2650DRVR
    输出电流(最大值)(A) 0.5
    输入电压(最大值)(V) 18
    输入电压(最小值)(V) 2.4
    固定输出选项(V) 5
    PSRR @ 100
    KHz (dB)
    22
    噪声(uVrms) 300
    精度(%) 1
    压降电压
    (VDO)(典型值)(mV)
    355
    IQ (典型值)
    (mA)
    0.002
    输出电容器类型       陶瓷
    热阻
    θJA (°C/W)
    73.3
    工作温度
    范围(C)
    -40至125
    封装尺寸:mm2 4 mm2:2 x 2 (WSON|6)

    此致、

    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andres:

    我明白了。 但是、如果这种电流限制条件持续存在、则 LDO 进入热关断状态、那么它会保持振荡。 我希望避免振荡行为。 这就是为什么我要寻找 OC 锁存功能。

    此致、

    Manoj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    通常、LDO 不具有过流事件锁存功能。   具有 与锁存器类似的功能的 LDO 是 TPS7B7701-Q1、第7.3.2节进一步详细介绍了过流保护。  

    规格快速概述:

     
     
      TPS7B7701-Q1
    输出电流(最大值)(A) 0.3
    输入电压(最大值)(V) 40
    输入电压(最小值)(V) 4
    输出电压(最大值)(V) 20
    输出电压(最小值)(V) 1.5
    固定输出选项(V) ——
    PSRR @ 100
    KHz (dB)
    60
    噪声(uVrms) ——
    精度(%) 2
    压降电压
    (VDO)(典型值)(mV)
    350
    IQ (典型值)
    (mA)
    0.6
    输出电容器类型       陶瓷、非陶瓷
    热阻
    θJA (°C/W)
    40
    工作温度
    范围(C)
    -40至125
    封装尺寸:mm2 32 mm2:6.4 x 5 (HTSSOP|16)

    此致、

    安德烈斯