This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22672:ESD CDM (带电器件模型)手柄未在数据表中找到

Guru**** 2508515 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22672-Q1, LM22672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306845/lm22672-esd-cdm-charged-device-model-lever-can-not-find-in-datasheet

器件型号:LM22672

圣诞快乐!

您能帮助我了解 LM22672MRX-ADJ 的 ESD (CDM)耐受电压额定值吗?

我目前无法访问 TI 数据表和可靠性文档中的确切信息。

如果没有、您能否帮助我说明 LM22672QMRX-ADJ (汽车)的 ESD CDM 耐受电压额定值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    我来核对一下。 它会让您了解最新情况。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    我在内部进行了检查。 这是旧材料、没有要跟踪的历史记录数据。  

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有、您能否帮助我说明 LM22672QMRX-ADJ (汽车)的 ESD CDM 耐受电压额定值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    它们使用相同的材料、抱歉、我们没有相关数据。

    Br.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM22672-Q1 具有  符合 AEC-Q100 1级标准的认证。

     根据 TI 文档:"符合汽车标准的 IC 是否可用于工业应用?"

    LM22672-Q1 CDM 为500V。  

    符合汽车标准的 IC 是否可用于工业应用?

     

     本 TI 文档中的信息是否真实?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    很抱歉这么晚才回复! 我来检查一下是否有发现。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    是的、文档中的信息是真实的。

    我还 跟我们的测试工程师确认, LM22672-Q1是 Q 级的, CDM 应该是>750V。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 这意味着 LM22672-Q1已经过测试、可保证 CDM > 750V。 LM22672 (工业级)尚未经过测试、其 CDM 值未知。 换句话说、可以说 LM22672-Q1比 LM22672 (工业级)更可靠、CDM 值可能更高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    对于 Q 级器件、数据表通常会将 CDM VESD 标记为750V。  (实际上 VESD 要高得多,但我们只是将其标记为750V,以保持一致)。

    对于工业器件、此值将为500V。 (与之前的描述相同、它实际上通过了更高的 VESD、但我们统一使用500V)。

     当然,LM22672 (工业级)也已经过测试。 但 他的具体数据现在是不可用的,但我们可以 确保它是>500V。  

    Br.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我是否可以假设 LM22672-Q1在 ESD (CDM)方面比 LM22672 (工业级)更好? 如果我在产品中使用 LM22672-Q1而不是 LM22672 (工业级)、能够提高 产品的可靠性吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    它们可能具有相同的 ESD 值、但因为现在我们没有数据。 因此我认为是的、您可以假设  LM22672-Q1 CDM 为>750V、 LM22672 CDM 为>500V。

    谢谢、此致。