请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25942L 您好!
我正在考虑为 TPS25942L 使用 WQFN 封装。 TPS25942L 消耗的电流很大、我担心会产生热量。 我想说明如何计算 TPS25942L 的理论最大热值。 在我的理解中、如果 IC 的 P[W]超过2.7W (从 Tj=(θja x P)+ Ta =(38.1[℃ /W] x P[W])+ 25℃)、那么从发热的角度来看、很难使用 TPS25942L 吗?
谢谢。
科诺