This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942L:TPS25942L 发热计算

Guru**** 2527650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314063/tps25942l-tps25942l-heat-generation-calculation

器件型号:TPS25942L

您好!

我正在考虑为 TPS25942L 使用 WQFN 封装。 TPS25942L 消耗的电流很大、我担心会产生热量。 我想说明如何计算 TPS25942L 的理论最大热值。 在我的理解中、如果 IC 的 P[W]超过2.7W (从 Tj=(θja x P)+ Ta =(38.1[℃ /W] x P[W])+ 25℃)、那么从发热的角度来看、很难使用 TPS25942L 吗?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conor、

    我们将通过 EOD 与您联系。

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    这可能会对《热指标: 半导体和 IC 封装热指标》(修订版 C)(TI.com)有所帮助

    为了检查器件在应用中的可行性、您可以使用"TSD 时间与时间"图。 第10.2.2.5节显示了启动情况示例。  

    在这里您可以看到、器件可以长时间处理2.7W 的功率损耗。

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    谢谢你!!

    您能否确认我所做的详细计算的内容? 我想通过私人信息与您讨论这一点、因为其中包含内部信息。 我已经向您发送了朋友申请、您可以批准它吗?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conor、

    当然、我已接受该请求。

    此致、
    阿鲁什