请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100 当 GE 为低电平和 GE 为高电平时、VEN 引脚的状态是什么?
EVM 在进入 REG25的 VEN 引脚上有一个100K 的上拉电阻、因此在 VEN 引脚处于低电平时消耗大约25uA 的电流。
从电路图中可以看出、VEN 通常为低电平、以使 Q2保持关断状态并且电池分压器未通电。
当 GE 为高电平时会发生什么情况? VEN 是否变为高阻态?
当 GE 为低电平且器件中的一切都关闭时、会出现什么情况?
电池分压器看起来会开启、因为当 bq35100关闭时、Q3最有可能会开启。
这如何节省电池的任何电流消耗?
我缺少什么?
感谢你的帮助。