This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:VEN 引脚如何工作? 它通常是导通(低)还是正常为高阻态?

Guru**** 2535740 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312681/bq35100-how-does-the-ven-pin-operate-it-is-normally-on-low-or-normally-high-z

器件型号:BQ35100

当 GE 为低电平和 GE 为高电平时、VEN 引脚的状态是什么?

EVM 在进入 REG25的 VEN 引脚上有一个100K 的上拉电阻、因此在 VEN 引脚处于低电平时消耗大约25uA 的电流。

从电路图中可以看出、VEN 通常为低电平、以使 Q2保持关断状态并且电池分压器未通电。

当 GE 为高电平时会发生什么情况? VEN 是否变为高阻态?

当 GE 为低电平且器件中的一切都关闭时、会出现什么情况?

电池分压器看起来会开启、因为当 bq35100关闭时、Q3最有可能会开启。

这如何节省电池的任何电流消耗?

我缺少什么?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记了当 GE 为低电平时 REG25会关断的时间。 但是、VE 需要上的下拉电阻、以保持 Q3的栅极不悬空。 但是、我仍想知道 VE 何时置位为高阻态和低电平。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank、您好!

    正确、当 GE 为低电平时、VEN 引脚将变为高阻态(以及其他 GPIO)、当 GE 为高电平时、它将由电量监测计进行控制。 VEN 设置为高阻态 将启用分压器、VEN 拉至低电平应禁用分压器。 部分电芯正在节能、部分电芯是 BAT 引脚只能将电压除以5、因此电池节数越多、我们需要更大的分压器外部分压器。

    此致、

    怀亚特·凯勒