This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22970:TPS22970与 TPS 22920

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22990, TPS22970, TPS22920, TPS22997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314264/tps22970-tps22970-vs-tps-22920

器件型号:TPS22970
主题中讨论的其他器件: TPS22920TPS22997、TPS22990

我将 TPS22920与 TPS22970进行比较。

  TPS22920的第10.1.2节建议 CIN 为10倍 CL 以限制导通期间的 Vin 下降、以及体二极管电流从 VOUT 流回 VIN 的一些情况、导致 VIN 在关断时升高。 我 在 TPS22970数据表中没有找到此措辞。   TPS22970的建议 CIN 与 CL 比率是多少?

有关参考的 TPS22920数据表摘录:

10.1.2输出电容器  
由于 NMOS 开关中集成有体二极管、因此强烈建议 CIN 大于 CL。 A CL 更大
电压会导致 VOUT 超过 VIN、 这可能会导致电流在 MOSFET 的
从 VOUT 到 VIN 的体二极管。 建议 CIN 与 CL 之比为10:1、以最大程度地减少 VIN 骤降
引起的浪涌电流的浪涌电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    通常、所需的输入和输出电容大小取决于输出要求(例如、如果输出端有一个开关转换器)和输入源强度。 如果输入源很强(在负载阶跃期间具有良好的电压稳定性)或启动压摆率不快、则与输出电容相比、通常不需要太多的输入电容。 但如果注意到负载开关启动时输入/输出下降、则需要更多的输入电容。

    与上面的段落相似、如果输出上的负载至少有点强、那么输出将快速下降、因此电流从输出电容流至 VIN 的风险很小。 我们的相当多器件采取额外的措施来防止这种情况、包括快速输出放电(也称为有源放电、即在禁用器件时、在器件内部连接一个电阻器、从 VOUT 连接到 GND) 和在禁用该器件时阻断反向电流- TPS22920/TPS22970系列中的较新器件具有快速输出放电功能。

    因此、对于任何器件、都可以说这项10:1的 CIN:COUT 建议及其相关摘录、但它正在逐步从数据表中退出、因为这些值主要取决于应用。

    您提到的器件具有较新的一代、其系列如下:TPS22920 -> TPS22970 -> TPS22990 -> TPS22997/8。 我建议使用 TPS22997 TPS22998、因为它们是该系列中最新的器件并具有最佳规格。 如果您有其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    帕特里克