主题中讨论的其他器件: TPS22920、 TPS22997、TPS22990
我将 TPS22920与 TPS22970进行比较。
TPS22920的第10.1.2节建议 CIN 为10倍 CL 以限制导通期间的 Vin 下降、以及体二极管电流从 VOUT 流回 VIN 的一些情况、导致 VIN 在关断时升高。 我 在 TPS22970数据表中没有找到此措辞。 TPS22970的建议 CIN 与 CL 比率是多少?
有关参考的 TPS22920数据表摘录:
10.1.2输出电容器
由于 NMOS 开关中集成有体二极管、因此强烈建议 CIN 大于 CL。 A CL 更大
电压会导致 VOUT 超过 VIN、 这可能会导致电流在 MOSFET 的
从 VOUT 到 VIN 的体二极管。 建议 CIN 与 CL 之比为10:1、以最大程度地减少 VIN 骤降
引起的浪涌电流的浪涌电流。