This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20133:外部同步频率与开关频率间异步问题咨询

Guru**** 2814025 points

Other Parts Discussed in Thread: LM20133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303747/lm20133-consultation-on-asynchronous-issue-between-external-sync-frequency-and-switching-frequency

器件型号:LM20133

尊敬的专家

我们在其中一个项目中使用了 TI 的电源芯片 LM20133、该项目利用了外部输入频率同步(SYNC 引脚)的功能。
当前我们在测试过程中遇到问题。 请咨询 TI 以解答原因并提供相应对策。 谢谢你。
问题如下:
在高温下、SYNC 的输入频率与实际开关频率不匹配、导致轻微偏差和相移。
在室温下、这是正常的。

从上面的测试波形可以看出、同步相位和开关相位在室温下是稳定的。 在高温下、同步相位和开关相位之间存在漂移。
SYNC 输入的频率为800kHz。 该电路设计图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    感谢您联系我们。

    我将在周一回到您的身边。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    感谢您联系我们。

    我将在周一回到您的身边。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    原理图看起来没有问题。  

    您能否在高温下共享可以看到不稳定性的类似波形? 请还提供环境温度。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    这只是一个温和的提醒。 您能否在下面提供数据?

    "您能在高温下共享一个可以看到不稳定性的类似波形吗? 请也提供环境温度。"

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    如果您没有进一步的查询、我将关闭该主题。

    谢谢你。

    此致、

    Excel