This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:可在20-24V 范围内调节输出

Guru**** 2549960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313083/lm5148-adjustable-output-from-20-24v

器件型号:LM5148

您好!

我想听听 LM5148是否适合使用28V 输入以及20-24V 和15A 输出的可调输出?

那么、Vout 的变化是通过操纵反馈电压来完成的吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas:

    您可以调整 LM5148的 VOUT、您可以使用电压源和连接到 FB 节点的串联电阻器来实现、 或者、您可以 先接通电阻器并联底部 FB 电阻器、将 VOUT 设置为最低 VOUT、然后再接通较低的 FB 电阻器。  

    希望这有道理并有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    是有道理、感谢您进行确认。

    Br. Thomas