请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25606 尊敬的先生:
找到以下原理图图像链接、供您参考。
在设计中 、我们使用了3.7V@í a 2900mA 电池。 我尝试使用上述电路为2.7V 电势电池充电。
电池的充电电压高达2.98V。 我在为电池充电时遇到的误差超过了这个值。 状态 LED 持续时间为1秒。
请告诉我、由于是哪种情况、显示的是错误。 根据下表、电池充电器 IC 似乎没有进入快速充电模式。
此致、
K·帕特尔