This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:电池充电器 IC 未进入快速充电模式

Guru**** 2381370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310070/bq25606-the-battery-charger-ic-is-not-entering-in-the-fast-charging-mode

器件型号:BQ25606

尊敬的先生:

找到以下原理图图像链接、供您参考。

在设计中 、我们使用了3.7V@í a 2900mA 电池。 我尝试使用上述电路为2.7V 电势电池充电。

电池的充电电压高达2.98V。 我在为电池充电时遇到的误差超过了这个值。 状态 LED 持续时间为1秒。

请告诉我、由于是哪种情况、显示的是错误。 根据下表、电池充电器 IC 似乎没有进入快速充电模式。

此致、

K·帕特尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran:

    您是否在原理图中使用了需要的输入电容器? 您可以捕获 VBUS、SW、VBAT 和 ICHG 的波形吗?

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您分享详细信息。  

    我得到了解决方案。 输入电源电缆无法提供电源。  

    此致、

    K·帕特尔