This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33606:焊接问题

Guru**** 2506545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312764/lmzm33606-welding-problems

器件型号:LMZM33606

大家好、

 我的客户正在使用 LMZM33606RLXR 、他们发现引脚33和35和37在焊接后很短。

焊接过程中的最高温度为237℃、故障率约为14%。 您对此问题有任何建议吗?