请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZM33606 大家好、
我的客户正在使用 LMZM33606RLXR 、他们发现引脚33和35和37在焊接后很短。
焊接过程中的最高温度为237℃、故障率约为14%。 您对此问题有任何建议吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户正在使用 LMZM33606RLXR 、他们发现引脚33和35和37在焊接后很短。
焊接过程中的最高温度为237℃、故障率约为14%。 您对此问题有任何建议吗?
尊敬的 Zoey:
客户是否遵循了我们对 PCB 建筑的布局和标准建议, 对于回流焊,客户可以遵循 以下链接中的 MSL 等级和回流焊曲线。
https://www.ti.com/lit/an/spraby1a/spraby1a.pdf?ts = 1705328606159
一些应用程序在产品文件夹中取消、因为下面的客户可以查看。
谢谢