This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923652:公式混淆&放大器;输出电容器

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923655, TPS92641, TPS923652, TPS922053

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311225/tps923652-formula-confusion-output-capacitor

器件型号:TPS923652
Thread 中讨论的其他器件:TPS92641、TPS923655、、 TPS922053

我将尝试复制 9.2.2.2.1节中的数据表计算结果、但我无法做到。 该数据表指出:  

Vin (max)= 24V、VOUT = 12V、ILED = 2A、fSW = 1.2 MHz、选择 KIND = 0.5、计算得出的电感为4.4 μH。 选择4.7-μH 电感器。

将其代入公式后、我得到 (24 * 12)/((24 + 12)* 0.5 * 2 * 1200000)= 6.67uH。 我做错了什么?

第二个问题是关于输出电容器。 我来自一个分流 FET 设计、该设计最大程度地减小或消除输出电容有助于实现更高的调光比和调暗度。 有了这款新芯片、情况不是这样吗? 或者、如果我要实现10000:1调光比、我应该使电感器更大一些并减少/消除输出电容器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elan:

    我目前不在办公室。 明天我回到办公室,我会给你回复。 感谢您的理解。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elan:

    很抱歉耽误你的时间。

    当我将它插入公式时、我得到 (24 * 12)/((24 + 12)* 0.5 * 2 * 1200000)= 6.67uH。 我做错了什么?

    请注意、最大平均电感器电流 I_L (max)= V_OUT * I_LED /效率/ V_IN + I_LED。

    如果我们假设器件可以实现90%的效率、则 I_L (max)= 12V * 2A / 90%/24V + 2A = 3.1A

    在公式(12)中使用这个 I_L (max)、您将得到 L =(26.4V * 12V)/((26.4V + 12V)* 0.5 * 2A * 1.2MHz)= 4.4uH。

    Unknown 说:
    第二个问题是关于输出电容器的。 我来自一个分流 FET 设计、该设计最大程度地减小或消除输出电容有助于实现更高的调光比和调暗度。 有了这款新芯片、情况不是这样吗? 或者、如果要达到10000:1的调光比、应该让电感更大一些、减少/消除输出电容器?

    通过将正常降压 LED 驱动器与 TPS92641等并联 FET 结合使用、减小输出电容会有所帮助、因为这会缩短驱动器可以输出的电流脉冲。 脉冲越短、器件可通过 PWM 调光实现的调光比就越高。

    对于 TPS923655、这是一种升压/降压/升压 LED 驱动器、您需要使用一定的输出电容、以便在开关 FET 开启时、有足够的电容向负载提供电流。

    我可以为您提供一些实现10000:1调光比的建议。 请提供输入电压、LED 电压和 LED 电流的规格。 此外、您更喜欢哪种调光模式?

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常乐于助人,Steven,谢谢!

    我来自  TPS92641 +分流 FET、因此这是很棒的背景信息。 非常希望此器件提供类似的调光比/质量、但需要的器件要少得多。

    我的规格是:

    - V_IN = 48-52
    - V_OUT = 18V 或36V (一个或两个 LED 堆叠,希望两者都能使用,一个 LED 是更常见的情况)
    - I_LED = 500mA

    在调光模式方面、我 想尝试 PWM 和混合模式并查看哪种模式最有效、但我想知道您建议采用什么方法来最大程度地提高调光比并改善调光到黑暗的场景。

    非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elan:

    不用客气。

    对于输入和输出条件、您应该使用 TPS9222052 / TPS922053、这是降压 LED 驱动器、而不是 TPS923652。

    可以使用 PWM 调光模式或灵活的调光模式实现10000:1。 我建议您使用灵活的调光模式来实现最大调光比。

    模拟调光模式和混合调光模式的最大调光比为256:1。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、谢谢、由于某种原因、我还没有注意到这个新系列中有一个降压版本。 这对我们非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elan:

    另一条注意事项:

    尽管 TPS923652可用作降压/升压 LED 驱动器、但在您的应用条件下使用时、输出电压(CSn 和 CSP 引脚面临的电压、有时 SW 引脚会遇到的电压)将为52V+18V = 70V、 超出此 IC 的建议运行条件范围(请参阅数据表中的第7.3节)。 这就是您无法在应用条件下使用 TPS923652的原因。

    此致、  

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,这是很好的,知道,我还没有意识到这种微妙,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elan:

    不用客气。 您是否有任何其他问题或支持需求? 如果没有、我将关闭该主题。

    此致、

    周老师