Other Parts Discussed in Thread: TPS923655, TPS92641, TPS923652, TPS922053
Thread 中讨论的其他器件:TPS92641、TPS923655、、 TPS922053
我将尝试复制 9.2.2.2.1节中的数据表计算结果、但我无法做到。 该数据表指出:
Vin (max)= 24V、VOUT = 12V、ILED = 2A、fSW = 1.2 MHz、选择 KIND = 0.5、计算得出的电感为4.4 μH。 选择4.7-μH 电感器。
将其代入公式后、我得到 (24 * 12)/((24 + 12)* 0.5 * 2 * 1200000)= 6.67uH。 我做错了什么?
第二个问题是关于输出电容器。 我来自一个分流 FET 设计、该设计最大程度地减小或消除输出电容有助于实现更高的调光比和调暗度。 有了这款新芯片、情况不是这样吗? 或者、如果我要实现10000:1调光比、我应该使电感器更大一些并减少/消除输出电容器?
谢谢!