This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25303J:我需要 Q1的转换条件和时序图

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311115/bq25303j-i-want-transition-conditions-and-timing-chart-for-q1

器件型号:BQ25303J

ltspice→Fugure 10-7

M1→Q4

D3→Q1

V3→电池(2.8V)

V1→Vbus (5V)

上面的 ltspice 电路可验证从 Vbus 到 Vbattery 的切换。

经验证、我们发现如果 Q1保持导通、Q4保持关断。

电池放电后、要降低 Q4 Vf 的损耗、要开启 Q4。

因此、我希望 Q1在 Vbus<Vbatry 时从导通转换为关断、但是否有任何时序图或数字数据可以对此进行确认?

否则、我必须在 PMID 和 Q4-Source 之间插入一个低 Vf 二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此信息不可用。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    "信息不可用。"
    >>查看数据表、可以看到当输入 Vbus=5.0V 时 Q1开启。 但是、我不知道将其从打开变为关闭的条件(阈值)。
    我甚至想知道"→关断条件"。

    从导通到关断的条件我认为是以下情况、因为它是一种回流防止 FET。

    VBUS <(Vbat + X)

    如果上面是"打开→关闭条件"、我想知道 X 的值。


    理解以下说法是否正确:如果 TI 没有"X"、TI 不能保证"X" 值是正确的?

    对于我来说、当 Vbus 下降时、Vbat=2.8V、Vbus=5.0V、

    我希望当 Vbus≧2.5V 时将 Q1关断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    我误解了如果 Vbus 下跌会发生什么。
    我误解了如果 Vbus 下跌会发生什么。
    根据下面的数据表、根据表9-3、当 Vbus < VBUS_UVLOZ 时、它变为"HiZ 模式"。

    正确问题如下。
    在"HiZ 模式"下、Q1是打开还是关闭?
    在"睡眠模式"下、Q1是导通还是关断?
    在"禁用模式"下、Q1是导通还是关断?
    在"充电模式"下、Q1是导通还是关断?
    在"充电终止模式"下、Q1是导通还是关断?
    在"故障模式"下、Q1是导通还是关断?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 9.3.1.1上电复位(POR)、 如果 VBUS 上升至高于 VVBUS_UVLOZ、器件为部分内部偏置和比较器供电并启动上电复位(POR)。

    当器件已启用且 VVBUS > VVBUS_UVLOZ 且 VVBUS < VBAT + VSLEEPZ 时、器件处于睡眠模式、但 Q1仍导通。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我了解睡眠模式下 Q1的状态。

    请告诉我 Q1处于"HiZ"模式和"禁用模式"的状态。

    Q1是否开启? 还是关闭?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将进行检查并回复给您。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    >> Q1应开启。

    在"HiZ 模式"下、我认为如果 Q1打开、则无法阻止反向电流。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    移除输入电压后、该器件会自动进入 HiZ 模式、Q1关闭。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  我 了解