请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 Hello ti 专家!
使用 bq76952时、我可能想要求提供一些保护。 在初始上电期间、预放电设置1s 超时。 在初始上电期间、器件的预放电性能正常、但当器件进入关断模式时、我使用 TS2唤醒、并在唤醒后立即重新配置寄存器(与初始上电相同)。 然而、当我此时打开 CHGFET 和 DSGFET 时、该器件显示只有 CHGFET 处于打开状态、此时 DSGFET 保持关闭状态。 我想问这种情况是如何发生的。 是因为在正常运行后关断功能需要很长时间才能正常工作?
期待您的回复。
谢谢。