This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:您能告诉我 TPS74401的温度系数

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS74401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311797/tps74401-could-you-please-tell-me-the-temperature-coefficient-of-tps74401

器件型号:TPS74401

您好!

您能告诉我当 TPS74401的输出电流很高时、其输出电压的温度系数。 我们的客户非常重视这一特点。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、  

    您是指热阻吗? 结至环境热阻(RΘJA)用于计算器件将发热的程度。  

    Br、

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 我的 意思是 TC、即输出电压随温度的变化。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、  

    明白了! 该器件的数据表中没有输出电压与温度间的关系图、但第6.7节提供了 不同温度下的性能曲线图。   

    Br、  

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、也许我应该买一些来测试它。 感谢您的帮助。