请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR14050 迪亚尔斯、
客户将 LMR14050SDDAR 与-10℃ 一起使用、无法找到电流与温度间的关系数据、您可以帮忙提供吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
迪亚尔斯、
客户将 LMR14050SDDAR 与-10℃ 一起使用、无法找到电流与温度间的关系数据、您可以帮忙提供吗?
谢谢