This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050:当前温度数据

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312959/lmr14050-current-temp-data

器件型号:LMR14050

迪亚尔斯、

客户将 LMR14050SDDAR 与-10℃ 一起使用、无法找到电流与温度间的关系数据、您可以帮忙提供吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:  

    请您具体说明您的需求吗?  您是指电流检测数据吗?

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我的意思是、您能帮我们提供 温度?º C 的电流曲线吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    我们可在数据表的电气表中保证规格。  下表中的限值介于-40C 到125C 之间  

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David,ć

    我的意思是电流曲线与温度的关系如下图所示。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    例如、如果您在左侧示波器屏幕截图中看到峰值电流大约为7.9A 的典型值、则该峰值电流在冷态下可高达9.7A、在热态下可低至6.2A。   我们保证结果在所述限制范围内。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。