This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4041D:LM4041

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLVH431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310612/lm4041d-lm4041

器件型号:LM4041D
主题中讨论的其他器件:TLVH431

这个问题与 LM4041的可调节版本有关。 我想了解的第一件事是什么是关断状态阳极电流(即 ADJ 连接到阴极时)、它会如何变化(包括温度变化)?   

我使用 LM4041有过压的车辆负载突降保护电路方案(如图所示)、是否重视提供有关其功能以及本设计可能存在的任何问题的反馈?  

非常感谢您提供所有反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barry、

    很遗憾、我们没有在该器件上测试该规格。 您可以考虑使用 TLVH431。 它是一个类似的器件、包含关断状态电流规格。  

    我也认为此电路不能正常工作。 并联稳压器的阴极需要连接到 MOSFET 的栅极。 有关示例、请参阅此电路。

    谢谢。

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Walter、我感谢您的善意回应。 嗯、我使用 LM40401提供的电路似乎在各个方面都可以正常工作、除了 MOSFET 栅极由于 LM4041而不接地并被提升到大约1.5V、我认为这可能是 LM4041的工作电流? 另外、想知道 TI 为什么会在其许多应用示例中建议使用 LM4041、否则会在  关断状态阳极电流未知时导致潜在故障? 请参阅随附的 TI 示例。 不过、我还是很欣赏您使用 TLVH431的示例、但采用 LM4041的设计简单性具有很多优势、它还具有电流限制和迟滞功能、更不用说它能在高于150V 的高得多的电压下工作? 如果您有任何其他反馈、我真的很感激。 非常感谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barry、

    我的错误是栅极连接正确。 431系列和 LM4041具有不同的输入架构。

    该电路应设计为始终存在最低阴极电流。  

    LM4041仅具有10V 的建议最大电压或15V 的绝对最大电压。

    谢谢。

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 是的、注意到 LM4041的10V 限制。 但在提供的电路中、LM4041受到9V1齐纳二极管的保护、因此即使输入电源为150V、LM4041也绝不会超过10V? 只需~总结一下、您是否能够确认我在 MOSFET 栅极看到的1.5V 电压是 LM4041工作电流的结果、该电流大约为30 μ A 40uA、流入47k 栅极下拉电阻器? 就像我说的、电路的其他方面都挺好的、我直接用70VDC 的方式就尝试过、没有任何问题。 如果知道栅极上1.5V 的电压来自何处以及它有多稳定、那会很好吗? 非常感谢和亲切问候 Barry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barry、

    是的、1.5V 的偏移来自通过 LM4041的电流。 它应该是稳定的、并且齐纳二极管也很好。

    谢谢。

    沃尔特