尊敬的专家:
我的客户对 UCC21222感兴趣并有请求。
如果您 能在2017年12月之前回复、请告知我们、我将不胜感激。
——
我们正在考虑将"UCC21222"作为候选版本。
我想根据规格要求(损耗、发热等)、检查 SCT4013DR (并联)是否可以与 UCC21222搭配使用。
您能否确认在以下使用条件下能否顺利使用 UCC21222?
・功率晶体管:Rohm "SCT4013DR"(高侧和低侧并联使用2个)
・μ A VCC:5V
・μ V VDD:18V
・Ω 输入信号:5V
・输入 PWM 频率:100kHz
・μ s 死区时间:200ns
・直流链路电压:320V
——
当我获取时、我们将发送电路原理图。
感谢您提前提供的巨大帮助。
此致、
真一市