This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5912-Q1:最小负载电流要求?

Guru**** 2510275 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5912-Q1, LP5907-Q1, LP5907, TPS7A21-Q1, LP5912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311730/lp5912-q1-minimum-load-current-requirements

器件型号:LP5912-Q1
主题中讨论的其他器件: LP5907-Q1LP5907TPS7A21-Q1LP5912

尊敬的团队:

以下是 e2e 的类似问题、但它适用于 LP5912-Q1。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311727/lp5907-q1-minimum-load-current-requirement?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%20user%3A488273#

1. LP5912-Q1上是否有最低负载电流要求?
我在 LP5912-Q1数据表中找不到类似 LP5907-Q1的"空载稳定性"部分。 此外、LP5912-Q1还规定了更高的输出电流范围(对于 LP5907、大于5mA 与1mA)

有很多"无负载"字样(其中大多数表示 Iq)、因此它在无负载时仍然保持稳定。 请帮我澄清一下。

2.如果它在没有外部负载的情况下也是稳定的,它在接近-40C 或者+125C 的情况下还是稳定的?

此致、
北村裕人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    我们正在查看您的问题、但在我们能够回答之前、您能否确定您支持的客户、以便我们确认他们不在美国实体列表中?

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的支持、请为我的客户找到票据部门。 期待您的评论!

    此致、
    宇藤町

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    感谢您的更新。  与大多数现代 LDO 一样、LP5912可在低至0A 的负载下运行。  这是旧器件、为了提高稳定性、性能和成本、我们建议改用新的 TPS7A21-Q1。

    谢谢。

    斯蒂芬