主题中讨论的其他器件: LP5907-Q1、 LP5907、 TPS7A21-Q1、 LP5912
尊敬的团队:
以下是 e2e 的类似问题、但它适用于 LP5912-Q1。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311727/lp5907-q1-minimum-load-current-requirement?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%20user%3A488273#
1. LP5912-Q1上是否有最低负载电流要求?
我在 LP5912-Q1数据表中找不到类似 LP5907-Q1的"空载稳定性"部分。 此外、LP5912-Q1还规定了更高的输出电流范围(对于 LP5907、大于5mA 与1mA)
有很多"无负载"字样(其中大多数表示 Iq)、因此它在无负载时仍然保持稳定。 请帮我澄清一下。
2.如果它在没有外部负载的情况下也是稳定的,它在接近-40C 或者+125C 的情况下还是稳定的?
此致、
北村裕人