This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:TLV62569的问题

Guru**** 2506035 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569, TPS62A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309101/tlv62569-questions-of-tlv62569

器件型号:TLV62569
主题中讨论的其他器件: TPS62A02

尊敬的团队:

  TLV62569是否符合以下规格? 非常感谢。

如果没有、请提出合适的解决方案。 谢谢。

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您与我们联系、

    如果是新项目、我会推荐 TPS62A02、这是我们的超值系列英雄器件。 与 TLV62569相比、其在整个温度范围内的反馈容差更低。

    请查看下面 TLV62569与 TPS62A02之间的比较。

    请提供您的典型负载电流、以便我检查输出电压纹波要求。 另外、请在内部记录该问题。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Moheddin。

    感谢您的大力支持。

    输入电压为1.9V 时的流耗为 0.595A。 谢谢  

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您提供操作条件。

    当 Vin = 3.3V、Vout = 1.9V、Iout = 595mA 时、纹波小于10mV、只有一个22uF Cout。

    请注意、这些测量是使用 TPS62A02EVM-197评估板执行的| TI.com

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy

    如果您没有任何其他问题、请通过单击  已解决

    谢谢。此致、

    Moheddin。