Other Parts Discussed in Thread: TLV62569, TPS62A02
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV62569 主题中讨论的其他器件: TPS62A02
尊敬的团队:
TLV62569是否符合以下规格? 非常感谢。
如果没有、请提出合适的解决方案。 谢谢。

非常感谢。
吉米
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Jimmy、
感谢您提供操作条件。
当 Vin = 3.3V、Vout = 1.9V、Iout = 595mA 时、纹波小于10mV、只有一个22uF Cout。
请注意、这些测量是使用 TPS62A02EVM-197评估板执行的| TI.com
谢谢。此致、
Moheddin。