This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73605:LM73605

Guru**** 2509635 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308208/lm73605-lm73605

器件型号:LM73605

您好、TI 团队:

请提供 LM73605的 IBIS 模型(APN:28636261 IBIS IC -VR、BUCK、LM73605、5A、WQFN-30)。

对于 M&M HPCC 子板的传导瞬态分析、需要使用 IBIS 模型。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    此器件没有 IBIS 模型。

    一种选择是使用此器件产品页面上的 SPICE 模型。  

    如果您能向我们提供有关您需要的测试和/或参数类型的更多信息、我们可能会提供更多帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank、您好!

    Spice 模型对我们的仿真没有帮助。

    • EN 和 IN 引脚是否在内部具有用于 LM73605的钳位二极管? 由于我们要进行传导瞬态、我们会在这些引脚上看到一些负瞬态电压。
    • 从数据表可以看出、它可以处理-0.3V 到42V 的电压。 这是快照。

           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Sheela:

    这些引脚没有内部钳位二极管。 如果负电压低于-0.3V、可能会损坏器件。

    此致、

    拉希尔