请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM73605 您好、TI 团队:
请提供 LM73605的 IBIS 模型(APN:28636261 IBIS IC -VR、BUCK、LM73605、5A、WQFN-30)。
对于 M&M HPCC 子板的传导瞬态分析、需要使用 IBIS 模型。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.