This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43610:电感器选择

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311715/lmr43610-inductor-selection

器件型号:LMR43610

您好!

我计划使用 LMR43610MB3RPER 设计降压电路。

输入电压:4.8~36V

输出电压:3.3V

输出电流:0.3A

纹波 电流比 K = 0.3

使用数据表中提供的电感计算公式、我发现当 Vin 为4.8V 时、它大约为11uH、当 Vin 为36V 时、它大约为33uH。

  1. 在这种情况下、我应该在11uH 和33uH 之间选择哪个值? (以 WEBENCH 设计为例、得到的值为8.2uH。)

  2. 看看 WEBENCH 选择的电感器规格、与我打算使用的应用的电流消耗(0.3A)相比、规格似乎过高。 这是有原因的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关外部元件选择、请参阅数据表表表9-2和9-4。

    -鸿嘉