请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR43610 您好!
我计划使用 LMR43610MB3RPER 设计降压电路。
输入电压:4.8~36V
输出电压:3.3V
输出电流:0.3A
纹波 电流比 K = 0.3

使用数据表中提供的电感计算公式、我发现当 Vin 为4.8V 时、它大约为11uH、当 Vin 为36V 时、它大约为33uH。
-
在这种情况下、我应该在11uH 和33uH 之间选择哪个值? (以 WEBENCH 设计为例、得到的值为8.2uH。)
-
看看 WEBENCH 选择的电感器规格、与我打算使用的应用的电流消耗(0.3A)相比、规格似乎过高。 这是有原因的吗?