This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25184-Q1:修改双输出评估板、以将 LM25184用于生成40mA @+/-24V

Guru**** 1825010 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5180EVM-DUAL, LM25184, LM5180
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311640/lm25184-q1-modifiy-the-dual-output-evaluation-board-to-use-lm25184-to-generator-40ma--24v

器件型号:LM25184-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5180EVM-DUALLM25184LM5180

我的评估处理中、请看一下并获取帮助

通过以下链接订购来自 TI 的双路输出评估板(LM5180EVM-DUAL)。 https://www.ti.com/tool/LM5180EVM-DUAL

也订购 TI 的 LM25184QNGURQ1芯片

3.订购 Coilcraft:Digi 公司的 ZA9673床型变压器产品说明书可从以下链接中找到: ZA9670、ZA9671、ZA9672、ZA9673、ZA9674反激式变压器(coilcraft.com)

参考 LM5180-Q1双路输出 EVM 用户指南(修订版 B)(TI.com)、我们完成了以下操作:

  • 将 LM5180芯片替换为 LM25184芯片
  • 将 R6从154K 替换为121K
  • 3.将变压器替换为 ZA9673-Bed,并短接 PIN-1/2和 PIN-3/4。
  • 将齐纳二极管 D5和 D6更换为27伏
  • 更改 D1和 D3的极性方向
  • 6.短接 C14
  • 在输入端施加24V 电压
  • 8.在 Vout1-GND 和 Vout2-GND 之间连接1K 电阻器和不连接1K 电阻器的情况下测量输出波形。

5.请查看测试结果

  • 第一张幻灯片是开路负载条件、OUT1和 OUT2纹波约为 Vpp = 50mV、功耗约为500mW。
  • 第二张幻灯片是在 Vout1-GND 和 Vout2-GND 之间使用1k 电阻器进行的测试、 Vout1和 Vout2的电流应仅为24 mA、但纹波太大。
  • 3.到底发生了什么事?

原理图是我计划在设计中实施的、PCB 布局已经完成、我暂停了布局 以进行制造。 因为基于今天的评估结果、我现在很担心! 请尽快帮助,谢谢!

e2e.ti.com/.../TI-Technical-support.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    能否解释一下报告中显示的波形?

    这些是直流输出节点吗?

    您能否在空载期间提供 SW 引脚上电压的波形

    和负载条件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显示的波形是评估板上的直流输出节点标记 Vout1和 Vout2。

    我现在下班了、明天早上回到办公室时、我将在 SW 引脚上粘贴波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TI-Technical-support-waveform.pptx

    请参阅最后两张幻灯片上的波形、

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    负载下的输出电压纹波幅度是多少?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您看一下黄色和 PIN 波、这是输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果这些波形的"范围设置为10V/div、则 可能存在测量问题。

    尝试将初级和次级接地连接在一起、然后再次测试。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它很快就上市了。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果接地端短路、并且输出中存在大于10V 的纹波、则可能会

    电路板上的连接或元件存在一些问题。

    您可能需要从全新的 EVM 开始、并确保其正常工作、然后更换为  

    并查看问题的开始位置。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在太晚了、我只有一个 EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在这种情况下、您可能希望删除您的修改并恢复为原始  

    参数。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看了看。 唯一的不同是变压器连接、您能不能看一下惯例点。 左右原理图是否都将用于  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请参阅下面的、二极管极性错误。  当 SW 接地时、正电压标志位于虚线端子上。  

    要解决该问题、请交换初级绕组端子。   

    另一个选项是反转整流器二极管和输出齐纳二极管的极性、并且+和-输出端口也会交换。

    顺便说一下、以下原理图 在极性使用方面看起来是正确的。 但是、我建议您添加与 C181、C182和 C211并联的额外电容器、至少保留 PCB 位置、以备测试后需要。 这将省去您创建新 PCB 的省力。  请参阅我们的 EVM 示例并遵循数据表中提供的布局指南。

    如果仍有问题、敬请告知。   

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    友好:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    右侧的图表将无法正常工作。

    当稳压器中的 FET 关闭时、SW 节点相对于 VIN 变为正极。

    在该阶段、输出二极管应该打开。

    随附的图显示了相关连接。

    谢谢