主题中讨论的其他器件:LM5180EVM-DUAL、 LM25184、 LM5180
我的评估处理中、请看一下并获取帮助
通过以下链接订购来自 TI 的双路输出评估板(LM5180EVM-DUAL)。 https://www.ti.com/tool/LM5180EVM-DUAL
也订购 TI 的 LM25184QNGURQ1芯片
3.订购 Coilcraft:Digi 公司的 ZA9673床型变压器产品说明书可从以下链接中找到: ZA9670、ZA9671、ZA9672、ZA9673、ZA9674反激式变压器(coilcraft.com)
参考 LM5180-Q1双路输出 EVM 用户指南(修订版 B)(TI.com)、我们完成了以下操作:
- 将 LM5180芯片替换为 LM25184芯片
- 将 R6从154K 替换为121K
- 3.将变压器替换为 ZA9673-Bed,并短接 PIN-1/2和 PIN-3/4。
- 将齐纳二极管 D5和 D6更换为27伏
- 更改 D1和 D3的极性方向
- 6.短接 C14
- 在输入端施加24V 电压
- 8.在 Vout1-GND 和 Vout2-GND 之间连接1K 电阻器和不连接1K 电阻器的情况下测量输出波形。
5.请查看测试结果
- 第一张幻灯片是开路负载条件、OUT1和 OUT2纹波约为 Vpp = 50mV、功耗约为500mW。
- 第二张幻灯片是在 Vout1-GND 和 Vout2-GND 之间使用1k 电阻器进行的测试、 Vout1和 Vout2的电流应仅为24 mA、但纹波太大。
- 3.到底发生了什么事?
原理图是我计划在设计中实施的、PCB 布局已经完成、我暂停了布局 以进行制造。 因为基于今天的评估结果、我现在很担心! 请尽快帮助,谢谢!