您好!
SLUS395K 中显示最大乘法器电流为315uA、此图表。 9但如果 Rac 为750k Ω、则 Vmin 为85V 时的 IAC 变为158uA。 如果 V_VFF 是连接到 RC 的2:1电流镜、则 VFF 电压的幅度变为2*IAC_min*(1/C/s)、在低压线路中为0.38V。
考虑到 V_VAout 为5.5V、K 为1、最大电流为4.9 mA、来自公式(14)、该公式远高于315 u A。我输入了哪个参数错误?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
SLUS395K 中显示最大乘法器电流为315uA、此图表。 9但如果 Rac 为750k Ω、则 Vmin 为85V 时的 IAC 变为158uA。 如果 V_VFF 是连接到 RC 的2:1电流镜、则 VFF 电压的幅度变为2*IAC_min*(1/C/s)、在低压线路中为0.38V。
考虑到 V_VAout 为5.5V、K 为1、最大电流为4.9 mA、来自公式(14)、该公式远高于315 u A。我输入了哪个参数错误?
您好 Marzieh:
2:1的 V_VFF 电流镜比基于 IAC = 2 * IVFF、换句话说、IVFF 是 IAC 的一半。 在数据表文本中、这并不是很清楚。
但是、请参阅规格表:

其他事项在文本中也不明确:
第8.2.2.3节讨论了将 Riac 算出750kR、但后续几句话表明实际使用的是2 x 383kR = 766kR。 从而将 IAC 降至157uA。
第7.3.5.14节指明应将 Vin (min)处的 VFF 设置为1.4V。 (公式(11)使用该值计算 Rvff。)
因此、公式(14)给出 Imout (max)= 157uA x (5.5V-1V)/(1.4V)^2 = 360uA。 这非常接近通过 eqn (14)获得的315uA。
我不确定剩余的差异来自哪里。 如果使用 Vvaout (max)= 5V (而不是5.5)、将得到320uA。
有时、5V 用于100%负载功率、最大功率允许额外使用10%、从而使 Vvaout 达到5.5V 限值。
我希望这份数据表在其设计过程中更清晰、但是它是一个旧的数据表、我认为当时的作者必须做出一些 数据表中没有明确讨论的未说明的假设(基于他之前的经验)。
此致、
乌尔里希
您好 Marzieh:
IVFF 是 IAC 电流振幅的1/2的电流。 IAC 是整流正弦波、频率为120Hz。 IVFF 也是整流正弦波。
真正弦波的平均值为零、但整流正弦波的平均值为。
由于 PFC 控制器假定输入为正弦波、因此使用 VFF 的平均值来表示输入电压的 RMS 值。
IVFF 由 Rvff || Cvff 进行滤波以获得与 Vin (rms)成比例的平均电压。
半正弦的理想平均值是2/pi x 峰值、并且是直流电平。 不过、R-C 滤波器无法产生理想的直流电平、而是生成具有残余纹波电压的平均电平。 该纹波电压会影响 Imout 电流、并增加输入失真。 在数据表第19页中、上一段公式(12)讨论了给定 THDi 电平下允许的纹波大小。 纹波量决定了滤波器极点必须达到多低、进而 决定了滤波器电容 Cvff 的大小。 在示例中、极点约为2.6Hz、以充分衰减纹波电压。
选择一个较低极点会使纹波电压衰减得更多、并且 THDi 较低、但会增大 Cvff 的大小、更糟糕的是、环路对输入电压变化的响应会减慢。 因此、需要在线路瞬态的环路响应与允许的 THDi 量之间进行权衡。
此致、
乌尔里希
您好 Marzieh:
有趣的是:有人昨天刚刚问了同样的问题。
请参阅 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312181/uc2854a-multiplier-output-current---direction
为了直接回答:仿真电流流出引脚。
按照惯例、进入 引脚的电流为正、流出引 脚的电流为负。 但有时、 即使所指定的电流 来自引脚、也会以正数表示最大值(例如)。 在此类情况下、应在测试条件中注明方向。
如果不是、则必须根据电路上下文(即、哪个方向最具意义、取决于使用该方向的电路)来推断方向。
但通常情况下、惯例是适用的。
此致、
乌尔里希