This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3818:最大乘法器电流

Guru**** 2927790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309900/ucc3818-maximum-multiplier-current

器件型号:UCC3818

您好!

SLUS395K 中显示最大乘法器电流为315uA、此图表。 9但如果 Rac 为750k Ω、则 Vmin 为85V 时的 IAC 变为158uA。 如果 V_VFF 是连接到 RC 的2:1电流镜、则 VFF 电压的幅度变为2*IAC_min*(1/C/s)、在低压线路中为0.38V。

考虑到 V_VAout 为5.5V、K 为1、最大电流为4.9 mA、来自公式(14)、该公式远高于315 u A。我输入了哪个参数错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marzieh:  

    2:1的 V_VFF 电流镜比基于 IAC = 2 * IVFF、换句话说、IVFF 是 IAC 的一半。  在数据表文本中、这并不是很清楚。  
    但是、请参阅规格表:  

    其他事项在文本中也不明确:
    第8.2.2.3节讨论了将 Riac 算出750kR、但后续几句话表明实际使用的是2 x 383kR = 766kR。  从而将 IAC 降至157uA。
    第7.3.5.14节指明应将 Vin (min)处的 VFF 设置为1.4V。  (公式(11)使用该值计算 Rvff。)

    因此、公式(14)给出 Imout (max)= 157uA x (5.5V-1V)/(1.4V)^2 = 360uA。  这非常接近通过 eqn (14)获得的315uA。  

    我不确定剩余的差异来自哪里。  如果使用 Vvaout (max)= 5V (而不是5.5)、将得到320uA。  
    有时、5V 用于100%负载功率、最大功率允许额外使用10%、从而使 Vvaout 达到5.5V 限值。  

    我希望这份数据表在其设计过程中更清晰、但是它是一个旧的数据表、我认为当时的作者必须做出一些 数据表中没有明确讨论的未说明的假设(基于他之前的经验)。  

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ulrich。 您的计算符合数据表的第6.5节:

    不过、我不明白如何从 IVFF 中找到 VFF。 我以为它只是 VFF=(Rvff||Cvff)*IVFF,但它看起来不像。 我假设  IVFF 是正弦波 、幅值为 IAC/2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 我并未注意 IAC 来自二极管桥的输出。 电压上的频率不是60Hz、看起来~2Hz 的频率可以提供正确的结果。 但是、我不知道为什么应该使用这个频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marzieh:  

    IVFF 是 IAC 电流振幅的1/2的电流。  IAC 是整流正弦波、频率为120Hz。  IVFF 也是整流正弦波。  
    真正弦波的平均值为零、但整流正弦波的平均值为。   

    由于 PFC 控制器假定输入为正弦波、因此使用 VFF 的平均值来表示输入电压的 RMS 值。
    IVFF 由 Rvff || Cvff 进行滤波以获得与 Vin (rms)成比例的平均电压。   

    半正弦的理想平均值是2/pi x 峰值、并且是直流电平。  不过、R-C 滤波器无法产生理想的直流电平、而是生成具有残余纹波电压的平均电平。  该纹波电压会影响 Imout 电流、并增加输入失真。  在数据表第19页中、上一段公式(12)讨论了给定 THDi 电平下允许的纹波大小。  纹波量决定了滤波器极点必须达到多低、进而 决定了滤波器电容 Cvff 的大小。  在示例中、极点约为2.6Hz、以充分衰减纹波电压。  

    选择一个较低极点会使纹波电压衰减得更多、并且 THDi 较低、但会增大 Cvff 的大小、更糟糕的是、环路对输入电压变化的响应会减慢。  因此、需要在线路瞬态的环路响应与允许的 THDi 量之间进行权衡。      

    此致、

    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望最后一个问题:

    IMULT 的方向是什么? 值被指定为负数、但我不知道方向是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marzieh:  

    有趣的是:有人昨天刚刚问了同样的问题。
    请参阅 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312181/uc2854a-multiplier-output-current---direction 

    为了直接回答:仿真电流流出引脚。  

    按照惯例、进入 引脚的电流为正、流出引 脚的电流为负。  但有时、 即使所指定的电流 来自引脚、也会以正数表示最大值(例如)。  在此类情况下、应在测试条件中注明方向。  
    如果不是、则必须根据电路上下文(即、哪个方向最具意义、取决于使用该方向的电路)来推断方向。   
    但通常情况下、惯例是适用的。  

    此致、
    乌尔里希