This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1211-Q1:GND 开路期间的 VGS 短路

Guru**** 2569345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1211-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310608/tps1211-q1-vgs-short-during-gnd-open

器件型号:TPS1211-Q1

大家好、

能否在 GND 开路期间询问 VGS 行为?


TPS1211-Q1是否具有在 GND 引脚开路时使外部 MOSFET 栅极-源短路的功能?
当前的解决方案要求栅极-源极在 GND 开路期间短路、所以我想知道 TPS1211-Q1能够支持与否。

这是我在数据表中的欠载。

从 TPS1211x-Q1功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 可以看出、TPS1211-Q1不上电、并在 GND 开路时禁用。

外部 MOSFET 栅极由 PU/PD_ON/OFF 控制。

根据器件禁用期间的 PU/PD_ON/OFF 状态(悬空/VS/SRC/ GND)、VGS 行为将发生变化。


如果 TPS1211-Q1不支持栅极-源极短路、是否有任何建议的方法可以在 GND 开路时使栅极-源极短路、您能否告知我?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的联系!

    让我检查一下、明天再回来与您联系。

    此致

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    当器件未通电时、它不会使 Vgs 短路。

    让我思考一下、我是否可以提出一些权变措施选项

    此致

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    请在栅极与外部 MOSFET 的源极之间连接470k 的电阻、以在 GND 开路期间使 MOSFET 保持关断状态

    此致、

    勒凯什