This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158:生成负电压轨和正电压轨

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61048, LM5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311012/lm5158-generating-negative-and-positive-voltage-rail

器件型号:LM5158
主题中讨论的其他器件:TLV61048

您好、TI 电源专家:

我们打算设计一个具有正负输出的升压/反相直流/直流级。

  • 输入电压:9V
  • Vout1:16V
  • Vout2:-16V
  • IOUT_max:0.5A

我们已经考虑了应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slvaej3/slvaej3.pdf (使用升压转换器 TLV61048生成负电压轨和正电压轨)、这似乎可以提供我们所需的功能、但设备略有不同。
不过、在 PSpice for TI 中添加和仿真负输出会存在问题。

您能帮助我们修改可用的 LM5158 PSpice for TI 仿真(https://www.ti.com/lit/zip/snvmc90)以添加负-16V 输出电源轨吗?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bart、您好!
    感谢您通过 e2e 联系我们。

    原则上分立式电荷泵的概念也可与 LM5158配合使用。

    您尚未指定 Iout_max 的含义。
    如果您想在负输出上消耗0.5A 电流、这一概念将不起作用。
    您需要选择反激式拓扑、CKK 或其他一些稳压器来生成负电压。

    在正输出上汲取0.5A 的电流、在负输出上低于100mA 的一些小电流会起作用。
    请阐明负电源轨上的电源要求。

    在 PSpice 仿真中、添加四个无源器件会出现什么具体问题?
    请更详细地解释。

    非常感谢、
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    感谢您的答复。 100mA 在负输出端应足够大。 正输出上的500mA 也具有安全裕度(我们可能需要的值比该值小得多)。

    在 PSpice for TI 中、通过为负电源轨添加无源器件、一直会出现仿真错误。 您是否可以 在终端检查此类配置、它是否在 PSpice 中与 LM5158模型配合使用?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bart:

    感谢您提供更新和更多详细信息。

    如果附加电荷泵引起任何错误、我查看了我们的 PSpice 仿真文件。
    在最小配置的情况下、仿真模型可以正常工作。

    这些参数 来自默认的 testbench、并与您输入和输出值不匹配、因此需要进一步修改、但通常我在此处 PSpice 端看不到限制。
    我将把我仿真的模型附加到下面:
    e2e.ti.com/.../LM5158_5F00_PSpice_5F00_TRANS.zip

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、我们将从这里继续、案例可以关闭!