请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25947 你好。
此电路是否正常工作?

我旨在使用 TPS259470L 构建最大额定电流为3A 的断路器
我需要 AUXOFF 功能。
或
您有更好的想法吗?
(是否可以、只需在 FLT 和 ILIM 之间连接一个二极管?)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。
此电路是否正常工作?

我旨在使用 TPS259470L 构建最大额定电流为3A 的断路器
我需要 AUXOFF 功能。
或
您有更好的想法吗?
(是否可以、只需在 FLT 和 ILIM 之间连接一个二极管?)